This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:CCS XDS110

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577030/lp-xds110-ccs-xds110

部件号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK

您好、

我们有新的 LP-XDS110、希望在 TMDSHSECDOCK 集线站调试 F28379D controlCARD。 我们在使用 XDS100v2 时没有任何问题。

控制卡上;

A.SW1 >>引脚 1 和引脚 2 关闭

SW1 >>等待模式

我们使用 J2 JTAG 连接器,将 TMS、TDI、TDOi TCK 和 TRST 连接到 LP-XDS110(从 TRST 连接到 nRST)

image.png

 

20251015_122952.jpg

 

我们使用 5V 直流 LP-XDS110 作为 controlCARD 的外部 5V 直流电压。  

当我们尝试调试时、收到以下错误。

 

----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。
标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
或零卡滞故障的情况下运行。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB 调试 Probe_0]

出现错误或缺失。

此致、

Vedat