This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:TUSB8044AEVM 设计文件请求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB8044AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576248/tusb8044aevm-tusb8044aevm-design-files-request

器件型号:TUSB8044AEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8044

工具/软件:

您好 TI 支持部门、

我 想将 TUSB8044 用于 USB 3 应用。  

您能否分享  TUSB8044AEVM 评估板的原理图和布局文件

如果采用首选的 Altium Designer (AD) 格式、

如果 是 Cadence 格式、  您能否共享*。dsn 和主板文件*。brd 以及 *。ALG 和*。DRL 文件、以便能够正确导入设计?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、感谢您的快速回复、请求已接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚发送、请选中您的消息框。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian!
    如果可能、您能否 以  ASCII 格式*。alg 共享板级配置文件?
    因为 
    Altium 只能导入 Allegro ASCII *。alg 文件(不是.brd)而无需安装 Allegro