This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:HPD 被驱动为高电平

Guru**** 2830885 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574737/tmds1204-hpd-being-driven-high

器件型号:TMDS1204
主题中讨论 的其他器件:TXS0104E

工具/软件:

尊敬的团队:

我使用的是 TMDS1204 RE 驱动器 IC、其中 TX 的 HPD 从连接器连接到电平转换器、然后连接到 Re 驱动器 IC。
我面临的问题是、当我打开电路板时、电平转换器在不打开电路板的情况下上拉 HPD、Re 驱动器 IC 获得逻辑 1、其输出通过原理图中所示的电路连接到 FPGA。
因为切换应该只在电缆连接时发生,但它不会按照我们的逻辑发生。
我们的逻辑最初是高电平、然后是低电平、因此我们在 FPGA 设计中已保持低电平有效。

能否请您说明为什么在不连接电缆的情况下发生这种情况、为什么要拉 HPD。

此致、
Irfan

e2e.ti.com/.../prjcl_2D00_hdmi.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    最可能的情况是 TXS0104E 通过其集成上拉电阻器拉取 HPD。  

    您可以通过将 OE 引脚切换为低电平、强制 I/O 进入 Hi-Z 状态。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua:

    我无法切换 OE 引脚、因为它被拉至 VccA。
    您能推荐任何其他解决方案吗?
    此外、在我们的上一个项目中、我们使用了这个电平转换器来提供 HPD 信号、我还附上了该转换器作为参考、您能解释为什么它现在没有这样的行为吗?

    此致、
    Irfan
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    比较当前和以前的 TXS 项目时、我们是否进行同类比较? 测试条件和电源电压都是相同的?  

    您可以通过将 OE 切换 为低电平或使任一电源为 0V 来强制 I/O 进入 Hi-Z。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    先前连接的一个 HPD 从 SN65DP 重定时器的输出端连接。
    在我的电路板中、HPD 直接从连接器连接到 TXS LT。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    感谢您的澄清。 在您的上一电路板上、您是否注意到 TXS 输出上拉至高电平?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我在连接电缆之前和之后进行了探测、并注意到在未连接电缆时没有拉动信号。
    但被纳入我的设计中。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    最后一个问题是、在您的上一个电路板上、输入是否被驱动为低电平?

    如果未检测到信号、默认情况下 TX 会将 I/O 拉高。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    是的、信号被驱动为低电平。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    请确保 TXS 输入驱动为低电平、否则输出将驱动为高电平。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、


    在我的电路板中、HPD 连接到 VccB 侧附近的连接器、VccA 连接到 PI3WVR14412Q2ZLCEX。
    未连接电缆时、连接器侧附近的 HPD 会被驱动为高电平。
    在之前的设计中、如图所示、未连接电缆时、HPD 没有被驱动。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh