This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337G:有关 TCAN337G 故障引脚行为和触发类型的说明

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575525/tcan337g-clarification-on-tcan337g-fault-pin-behavior-and-trigger-type

器件型号:TCAN337G


工具/软件:

您好、

我正在使用 TCAN337G  CAN 收发器、并对有一些疑问 故障引脚 良好。

根据数据表、有一个部分提到了 FAULT 引脚在错误条件下被拉至高电平 、而另一节提到应该是 拉至高电平可实现正常运行 。 这似乎相互矛盾—您能否澄清正确的行为?

页码 — 30

  

第 20 页

此外、在什么时候 CANH 短接至 GND 、我们观察到 A 高电平脉冲 (随附的图像)。

  • 故障引脚 电平触发或边沿触发

  • 那么它是边沿触发的 上升沿(从低到高) 下降沿(高电平到低电平) 是否已触发?

另外、请您分享一下 其他可能的故障情况 触发故障引脚切换或置位的复位信号?

我还附上了以下原理图:

谢谢、此致

Nithin D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    FAULT 引脚是 LAN 开漏低电平有效故障输出。 因此、当故障被置为有效时、它会驱动低电平、并依靠外部上拉电阻在正常运行期间产生高电平。

    这意味着该器件不会主动将 FAULT 驱动为高电平、因此在器件释放时通过外部上拉来实现。

    尽管在发生故障情况(例如 TXD DTO、RXD DTO、还包括 CAN 短路(如图 5-2 所示)时被拉至低电平,热关断,欠压锁定)时、瞬态事件仍可产生短 脉冲、显示低电平有效故障、在故障不存在时被释放、并在存在故障时再次拉至低电平、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的澄清。

    我分享了以下原理图以供参考。

    如您所见、存在一个 4.7kΩ 上拉电阻器 引脚 故障引脚 。 不过、 FAULT 引脚持续保持低电平 尽管如此 CAN 通信正常工作

    您能解释一下为什么在这种情况下 FAULT 引脚始终为低电平吗?
    根据您的说明、 正常运行期间它应该是逻辑高电平。 是否存在任何可能的原因或条件、即使未检测到任何故障、也会导致该电压持续保持低电平?

    此致、
    Nithin D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    抱歉、我 参考了 nFault I.e 的不同数据表、即反相故障引脚。

    在这种情况下、情况正好相反、因为 Fault 引脚不会反转。 因此、器件的“故障“引脚保持低电平、当发生故障时、故障强制将其禁用、并且上拉电阻在故障期间将线路上拉至高电平。 故障清除后、故障引脚将重新激活并驱动至低电平。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的确认。
    我 需要进一步说明。 短路时的电流 CANH 到接地 故障引脚 提供了一个 600mV 脉冲 而非电平触发输出。 您能否解释一下为什么会发生这种情况? 此外、是否存在任何其他会产生的故障情况 基于电平的 故障输出而不是脉冲?

    此致、
    Nithin D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    请注意、我的第一个反馈引用的是另一个器件、应完全忽略不计。

    对于 TCAN337G 和您的故障是永久的情况 —  CANH 到 GND 短路会触发内部高侧驱动器保护、即快速电流限制、器件会短暂设置 FAULT 以发出检测到的过流信号、然后在电流限制稳定后将故障视为已处理。 因此、故障条件仍然存在、但故障输出仅发出检测事件的信号、而不是持续的信号。  

    行为与基于电平的故障输出类似的唯一其他故障条件应该是只要故障持续存在、即、在这种情况下、器件输出将被禁用、直到温度降至阈值以下、谢谢。

    此致、

    Michael。