This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:确认 SN65LVDS93ADGGR 的配置是否能够满足 LCD 数据格式要求。

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576463/sn65lvds93a-confirmation-on-whether-the-configuration-of-sn65lvds93adggr-can-meet-the-lcd-data-format-requirements

器件型号:SN65LVDS93A


工具/软件:

你好、团队

目前、我们计划使用 SN65LVDS93A 来驱动 10 英寸和 12 英寸 LCD 屏幕、并需要确认其配置是否满足 FCV-1001/1201 的 LCD 数据格式要求。 根据数据表、它似乎是可行的。 我们希望 TI 技术人员可以验证此信息的准确性。 谢谢你。

LCD 屏幕的数据输入格式如下图所示。

SN65LVDS93ADGGR 数据表中的输出数据格式说明如下图所示。下图中红色框的内容是否可以视为与 LCD 所需的数据输入格式一致?