This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:帮助查找用于将并行数据转换为 MIPI (CSI-2) 的元件、这些 MIPI (CSI-2) 可连接到 MAX96706 元件的输出端。

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576701/ds90ub962-q1-help-in-finding-a-component-for-converting-parallel-data-to-mipi-csi-2-that-can-connect-to-the-output-of-the-max96706-component

器件型号:DS90UB962-Q1


工具/软件:

我们使用 MAX96705 和 MAX96706 元件进行视频传输。

非常感谢您找到一个可将并行数据转换为 MIPI (CSI-2) 的组件、从而将其连接到 MAX96706 组件的输出端。

此外、您还能找到 TI MAX96705 和 MAX96706 元件的替代产品吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shahar、

    我们没有并行转换为 CSI-2 的设备。 不过、如果您可将 SER 替换为 DS90UB933、则可使用我们的 DES DS90UB936、该器件具有 MIPI CSI-2 输出。