This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210-Q1 的 VBUS 引脚是否需要串联电阻器?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210, TUSB1210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575659/tusb1210-is-a-series-resistor-required-for-the-vbus-pin-of-the-tusb1210-q1

器件型号:TUSB1210


工具/软件:

全部为  高电平

如下图所示、在 TUSB1210 的电路设计中、是否需要在红色框位置串联一个电阻器来提供限流保护? 如果需要串联电阻、应如何确定电阻值和功耗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng:

      VBUS 引脚可以支持 5V  电压、无需串联电阻。 此外、   Vbus IO 内还有 80k 下拉电阻。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(周)好  

    ①Thank 您的回答。 在异常情况下、例如施加过压导致出现过流情况时、如果使用串联电阻来限制电流、是否需要考虑过流保护?

    ②What VBUS 引脚的功能是什么?



    ③We Ω 目前计划将 USB3320 (Microchip) 替换为 TUSB1210-Q1。 在使用 USB3320 时、已确认需要在连接到 USB VBUS 的 VBUS 线路上添加一个串联电阻。 TUSB1210-Q1 是否需要考虑同一问题?

    USB3320 的 VBUS 说明如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB1210、Rvbus 介于 0 至 1.8k 之间、但 0 Ω 仍然可以。  TUSB1210 Vbus 引脚可支持 高达 20V 的过压。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(周)好  

    ①Thank 您的回答。如何确定 0Ω 电阻器的额定功率? 应为电阻器选择什么封装?

    ②Regarding 我之前的回答、TUSB1210 的 VBUS 功能与更换芯片的 VBUS 功能不同。 实际上、它可能不需要串联限流电阻器。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng:

      很抱歉、 数据表中的以下数据 仅适用于 SRP(会话请求协议)的 USB2 OTG 规范。

    TUSB1210 Vbus 引脚具有可处理高达 20V 电压的内部过压保护电路、因此无需外部电阻器。

    USB3320 可能具有不同的过压保护、需要外部串联电阻。  

    好极了

    Brian