This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95:DS16F95 的最大输出电压

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576221/ds16f95-maximum-output-voltage-of-ds16f95

部件号:DS16F95


工具/软件:

DS16F95 的数据表仅指定了最小输出电压。 典型值和最大值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    这种设备是相当老的,并从国家半收购在早期的十年。 我们不再拥有此器件的验证/表征数据。

    我注意到对于其中一些较旧的驱动器、Ro 通常不是纯 CMOS 输出。 我认为这些器件的高电平逻辑为 Vcc-Vth、其中 Vth 可能约为 1V。 VoL 在 0.5V 左右似乎更稳定。 我真的没有任何方法来验证这一点,因为这的实际设备现在被认为是过时的和有效的产品名称是一个裸片销售.

    - Bobby