This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222:MAX3222CPWR 发现故障

Guru**** 2927910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576086/max3222-max3222cpwr-found-defective

部件号:MAX3222


工具/软件:

  尊敬的团队:

好的一天、

希望这封电子邮件对您有帮助。

客户 向我们订购了 MAX3222CPWR 器件、发现有缺陷。

当他们 从不同批次中用相同的零件号替换零件时、问题得到解决。

请帮助确认这是同一器件还是不同器件。 如果相同、则存在任何设计或规格差异。

 

下面共享了图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、客户还想知道、上述两个不同主体标识图像是否有任何 PCN。

    此致、

    Venu CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    此票证上已有 TI 代表创建的有效线程。

    我建议客户与 TI 代表合作以避免单独提交工单。 (我还向他们提供了 PCN)。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的答复。

    您能否与我们一起分享 PCN、以备将来参考?

    我们将与我们的客户进行进一步的调查。

    此致、

    Venu CK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在 Mouser 和 Digikey 上找到 PCN。

    我 在谷歌上搜索 MAX3222CPWR、然后点击 Mouser 网站、前往“文档“部分、查找与 模具更换/重新设计相关的最新 PCN

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20210831001_2021090117460991.pdf

    - Bobby