This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:SN65176B 采用 3.3V 而非 5V 供电时的长期可靠性

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576466/sn65176b-long-term-reliability-of-sn65176b-when-powered-with-3-3v-instead-of-5v

器件型号:SN65176B


工具/软件:

最近、我们发现一个 RS RS-485 电路板上存在制造问题  SN65176B  收发器意外组装并由供电  3.3V 电源轨  而不是预期的  5V

尽管超出了指定的 4.75V 至 5.25V 工作范围、初始功能测试表明、通信在室温下似乎可以正常运行。 然而、我们担心这些器件的长期可靠性以及可能因长时间欠压运行而出现的潜在降级。

请您澄清一下:
1.在 SN65176 的驱动器/接收器电路中、在 3.3V 下持续运行是否可能导致加速磨损、闩锁效应敏感性或阈值漂移。
2.如果有任何内部保护或偏置网络在这种欠压条件下的行为可能不可预测。
3. TI 是否有关于低于最低 VCC 额定值(例如故障率,参数漂移或可靠性测试结果)的器件有任何经验数据或鉴定数据。

我们的目标是评估这些器件的可靠性。 如果您能深入了解电裕度、长期降级机制或 3.3V 工作电压下的现场故障风险、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nik、

    [quote userid=“425737" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576466/sn65176b-long-term-reliability-of-sn65176b-when-powered-with-3-3v-instead-of-5v 在 SN65176 的驱动器/接收器电路中、在 3.3V 下持续运行是否可能导致加速磨损、闩锁效应敏感性或阈值漂移。

    低电压使用器件通常不会导致器件加速损坏/磨损。 通常、当在较高电压和高温下使用器件时、时基故障率会加快速度。

    [引述 userid=“425737" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576466/sn65176b-long-term-reliability-of-sn65176b-when-powered-with-3-3v-instead-of-5v。] 如果有任何内部保护或偏置网络在此类欠压条件下的行为可能不可预测。[/报价]

    根据我能够查找新设计版本的验证规格、似乎 Vcc 上有一个 UVLO 上升。 最大值略低于 3V。 因此、您需要确保电源电压高于 3V (3.3V-10%接近 3V)。 UVLO 下降接近 2.5V

    [报价 userid=“425737" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576466/sn65176b-long-term-reliability-of-sn65176b-when-powered-with-3-3v-instead-of-5v ] TI 是否有关于低于最低 VCC 等级的器件(例如故障率,参数漂移或可靠性测试结果)的任何经验或鉴定数据。[/报价]

    TI 不会在建议运行条件之外测试/验证器件。 因此、这方面没有任何数据。

    - Bobby