This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:SN65DP149 引脚兼容性

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577007/sn65dp149-sn65dp149-pin-compatibility

器件型号:SN65DP149
主题中讨论的其他器件:TMDS181TMDS171

您好、

我在法规中写入 SN65DP159RSBR 和 SN65DP149RSBR 的兼容性、它们是 HDMI 重定时器、如果我使用 QFN-40 封装、我认为它们是等效的。 我希望 TI 确认。

是的一个是 3.4Gbps、另一个是 6Gbps、但对于我的应用来说 3.4 足够了、我认为更快的芯片也可以。 这里没有更好的替代产品,这就是为什么我要问这里。  

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    DP149 和 DP159 都是 HDMI 重定时器、它们彼此引脚对引脚兼容。 DP149 专为 HDMI1.4b 3.4G 而设计、而 DP159 专为 HDMI2.0 6G 而设计、但仍保持与 HDMI1.4b 的向后兼容性。

    DP149 和 DP159 旨在与交流耦合 HDMI 源配合使用。 另外还有 TMDS171 和 TMDS181、它们旨在与直流耦合 HDMI 源配合使用。 但对于 HDMI 2.0/1.4b 重定时器、这些是我们在视频路线图中提供的解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    DP149 和 DP159RSB 具有相同的引脚兼容性、因此可以直接替代它们。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX、

    我可以问为什么 TI 网站上没有更清楚地说明这一点? 对于 SMPS 芯片或其他 芯片、产品页面明确指出 x 芯片是具有其他一些额外功能或性能的直接替代产品。  

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    感谢您的反馈。 在更新产品页面时、我们会记下这一点。

    谢谢

    David