This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:P2P 替换

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539A-Q1, TCAL9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577454/tca9539-q1-p2p-replacement

器件型号:TCA9539-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TCAL9539-Q1、TCA9539A-Q1

您好的团队、

我的客户问:

TCA9539QPWRQ1 和 TCA9539AQPWRQ1 是否引脚对引脚且软件有竞争力?

TCAL9539-Q1 是否具有引脚对引脚 OPN 以替换 TCA9539QPWRQ1? TCAL9539-Q1 和 TCA9539QPWRQ1 软件是否具有竞争力?

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:  

    1.TCA9539QPWRQ1 和 TCA9539AQPWRQ1 引脚对引脚和软件有竞争优势吗?

    它们在寄存器和器件地址之间是 P2P 和软件兼容的。  

    TCA9539BQPWRQ1 是另一个也是 P2P 的器件、但具有不同的器件地址。 因此、您可以在同一条 I2C 总线上有 4 个 TCA9539A-Q1 和 4 个 TCA9539B-Q1。  

    [引述 userid=“519247" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577454/tca9539-q1-p2p-replacement。]2. TCAL9539-Q1 是否具有引脚对引脚 OPN 以替换 TCA9539QPWRQ1? TCAL9539-Q1 和 TCA9539QPWRQ1 软件是否具有竞争力?

    因此、这不是 P2P、纯粹是因为 TCAL9539-Q1 仅采用 WQFN 封装。  

    TCAL9539-Q1 与软件兼容、为扩展功能集添加了额外的敏捷 I/O 寄存器。  

    此致、

    Tyler