This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD047A:关于 LCD 的 LVDS 信号

Guru**** 2950990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD047A, SN65MLVD048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577490/sn65mlvd047a-regarding-lvds-signals-for-lcds

器件型号:SN65MLVD047A
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD048

您好的团队、

我想为 LCD 传输 LVDS 信号。 (50MHz、350Mbps)
为了延长传输时间、我们希望使用 MLVDS 而不是 LVDS。
我正在考虑下面显示的结构。
(Q1) 对于发送器侧、MLVDS 驱动器似乎支持分立式输入。
    LVDS 是否应该通过 LVDS 接收器转换为离散信号?
(Q2) 对于接收器侧、MLVDS 接收器似乎支持分立式输出。
    分立式信号应该通过 LVDS 驱动器转换为 LVDS 吗?
(Q3) 我想传输 LCD 信号。  LVDS 时钟为 50MHz、数据速率为 350Mbps。
     但是、MLVDS 驱动器 (SN65MLVD047A) 和 MLVDS 接收器 (SN65MLVD048) 支持 200Mbps 至 250Mbps。
     MLVDS 传输长度似乎高达 50 米。
     我们对传输长度的要求是 15m。 是否可以支持 350Mbps 和 15ms?

figure.png

 

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    如果您设计中的单个 LVDS 通道以 350Mbps 的速率开关、则最好选择常规 LVDS、因为就像您所说的、我们没有任何支持 350Mbps 的 MLVDS 器件。 15m 电缆在此数据速率下突破了限制、但如果您使用更高质量的电缆(例如 Cat 5)并在设计中产生约 25%的抖动、也可以。 您可参阅此应用手册以了解更多详细信息: 您操作 LVDS 驱动器和接收器的距离、速度如何? 。

    此致、

    马特