This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:分立式 DDC 设置

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577438/tdp1204-discrete-ddc-setting

部件号:TDP1204


您好的团队、

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1576267/tdp1204-edid-read-back-fail/6075689

根据上述 E2E 延长问题的范围。

客户希望尝试使用离散方法进行连接(如下图所示)。 是否需要对参数设置进行任何更改?

1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果它们从 HV 侧侦听总线、则 MODE 引脚必须设置为 0(固定 Rx EQ 和 DDC 缓冲器已启用)或 1(灵活 RX EQ 和 DDC 缓冲器已启用)。  

    如果分立式 DDC 电平转换器没有内部上拉电阻、则还需要外部上拉电阻。

    谢谢

    David