This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:电路连接确认

Guru**** 2949920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575708/ds125df1610-circuit-connection-confirmation

部件号:DS125DF1610


工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我们有新的设计要求需要您进行确认。 我们的客户希望使用 RX 端口监控 2.7Gbps PRBS 信号、从而验证 PRBS 是否处于活动状态。 更新后的电路如下所示。

由于监控 RX 引脚(例如 RX_0B)的相应 TX 端口(例如 TX_0B)悬空、我们想与您确认此设计是否可行。 如有任何疑虑或建议、请帮助我们进行查看并告知我们。

谢谢

Jl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JL:  

    该设计是可行的、在这种情况下、TX 引脚可以保持悬空。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    感谢您的确认

    关于 SMBus 地址配置、我们计划使用以下设置。
    您能否建议 ADDR0 和 ADDR1 是否有任何建议的电阻值变化?

    电流等于我们的原理图

    谢谢

    Jl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JL:  

    如果您计划将 7 位地址设置为 7'h18、建议将 1k Ω 电阻连接到 GND。  
    如果您计划将地址设置为 7'h19、ADDR0 需要通过 20k 电阻连接到 GND。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的确认。 我们有两个新问题需要与您澄清:

    1. 在中 设计要求 、我们注意到指南:“将用于发送器链路的交流耦合电容器放置在该通道的接收器附近。“
      在我们的电流电路中、PRBS TX 输出连接至 TMUXHS4212IRKST 多路复用器开关 IC。 我们想确认是否可以将交流耦合电容器放置在靠近的位置 TMUXHS4212IRKST 相反。

    我们计划使用 PRBS RX 端口自行发送信号、以验证 PRBS 是否正常工作。 如下图中的绿色箭头路径所示、将在 RX 路径上添加交流耦合电容器以阻止低频分量。 然后、信号将通过路由 TMUXHS4212IRKST 多路复用器开关 IC 以连接到 PRBS TX 端口。 您能帮我们了解一下此电路设计、如果您有任何建议或建议、敬请告知我们。

    谢谢

    Jl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JL:  

    我的理解是、重定时器的 PRBS 发生器仅从 TX 通道传输、因此绿色箭头必须朝其他方向传输。  
    在这种情况下、交流电容器必须靠近 RX8、而不是 A1X。  

    此致、
    j