This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:USB 集线器

Guru**** 2586875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576334/tusb2077a-usb-hub

器件型号:TUSB2077A
主题:TPS2071 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用支持高速和全速 USB 的器件。 我想在全速 USB 下测试此器件、所以我正在寻找一个工作速率为 12Mbps(全速)的 USB 集线器板、用来强制设备达到全速。 USB 集线器板只能全速工作、否则器件会协商高速运行。

您建议哪种 USB 集线器仅以全速 (12Mbps) 工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 通过 TI.com(板载 TUSB2046 全速集线器)购买 TPS2071EVM。

    https://www.ti.com/tool/TPS2071EVM-159

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表确认该电路板也可以高速 (480Mb/s) 运行、因此无法满足这一要求。 正如我提到的、我有一个与 USB 全速 (12Mb/s) 和 USB 高速 (480Mb/s) 兼容的器件。 如果我将其连接到 TPS2071EVM 电路板、因为它与高速 (480Mb/s) 兼容、我的器件将协商高速传输、它将以高速 (480Mb/s) 运行。 我想通过将设备连接到 PC 来强制设备以全速 (12MB/s) 运行。 为此、我需要一个只能以全速 (12 Mb/s) 运行的 USB 集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表确认该电路板也可以高速 (480Mb/s) 运行、因此无法满足这一要求。 正如我提到的、我有一个与 USB 全速 (12Mb/s) 和 USB 高速 (480Mb/s) 兼容的器件。 如果我将其连接到 TPS2071EVM 电路板、因为它与高速 (480Mb/s) 兼容、我的器件将协商高速传输、它将以高速 (480Mb/s) 运行。 我想通过将设备连接到 PC 来强制设备以全速 (12MB/s) 运行。 为此、我需要一个只能以全速 (12 Mb/s) 运行的 USB 集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您查看了什么数据表? TUSB2046 是全速集线器。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB2046 数据表仅提到全速 (12Mb/s)、但 TPS2071EVM 电路板数据表指示它可以高速 (480Mb/s) 运行: www.ti.com/.../SLVS287

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2071 是此电路板上的电源器件、TUSB2046 是电路板上的集线器。 如果您需要 USB2 全速集线器板、这就是其中一个。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这只是为了确认、该电路板 TPS2071EVM 仅以全速 (12Mb/s) 工作、对吗?
    如果评估板 TPS2071EVM 也能高速 (480Mb/s) 工作、那么这一点用处不大、因为我的器件能够以高速和全速工作、所以它能协商高速。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100%确定这是全速板。 如果 是高速集线器、则可以将 EVM 退回。

    好极了

    Brian