This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:通过 USB 2.0 上行端口进行 OTP/EEPROM 编程

Guru**** 2951430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1575276/tusb4020bi-otp-eeprom-programming-through-the-usb-2-0-upstream-port

器件型号:TUSB4020BI


工具/软件:

您好!

是否可以为 TUSB4020BI 提供 OTP/EEPROM 编程工具?

我们目前正在开发 基于 TUSB4020BI 的产品、因此需要进行 OTP/EEPROM 配置(用于大规模生产)


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique:

     请接受我的友谊请求。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受! Slight smileμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下如何  通过 OTP ROM 配置 TUSB4020BI 吗?  
    您发送的应用程序似乎是一种刷写外部 EEPROM 的方法。 目前、我们不考虑在 PCB 中使用 EEPROM
    另一个问题与 SMBus 配置有关。 在开发过程中、我们计划通过 SMBus 进行配置测试、而对于大规模生产、则使用 TUSB4020BI 的内部 OTM ROM。 如何通过 SMBus 配置芯片? 是否有适用于它的 TI 应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique:

      OTP 是在 TI ATE 测试期间以默认配置完成的、我认为我们不支持为客户定制 OTP。

      我们确实有用于 OTP 的工具与 USB 连接手动,但它只是用于调试目的。  

      对于大规模生产、最好使用 SMBus 或 外部 EEPROM。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、感谢您提供的信息!

    数据表表明、通过 USB 进行此 OTP 记录对于大规模生产是可能的:



    如果 OTP 不是有效选项、我不明白为什么 TI 会将信息放入产品数据表中、从而向客户公开这些信息。

    您能否肯定地确认一下?  

    在大规模生产中使用 SMBus 模式的问题是信息不是持久的、这意味着在集线器重新引导时配置会丢失。 我们的目的是使用 SMBus 进行预量产评估(R&D 测试)、并在确实无法实现 OTP 的情况下使用 OTP(如果可能进行大规模生产)或 EEPROM(OTP/EEPROM 提供持久性配置闪存)

    谢谢!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique:

     我确信 OTP 不适用于生产期间的现场更改。 此外、 电源复位后、由 SMBus 更改的集线器.configuration 也将丢失。

      如果需要为大规模生产更改集线器配置、最好选择  外部 EEPROM。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian。

    谢谢您、这是我推进发展所需的确认。

    此致、

    Henrique