This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:寄存器 0Ch 保留位

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577196/tmds181-register-0ch-reserved-bits

器件型号:TMDS181


我们的设计在源 HDMI 摄像头和 HDMI 转 SDI 桥接器之间使用 TMDS181。 在我们设置(MISC 控制寄存器字段)的寄存器 0Ch 的位 1 之前、TMDS181 的输出似乎是间歇性的。 问题是该寄存器位标记为“Reserved"。“。  

我们在将寄存器设置为“00"-无“无去加重和“01"2dB 去“ 去加重时偶然发现了这一点。 意外选择了选项“11",“,视频、视频开始工作。 然后尝试了位 0 和位 1 的所有选项、发现负责视频输出的位 1 设置为 1(“10")“)。

您能否介绍一下该位的作用? 是否有其它原因导致视频故障? 这些“保留“位实际上控制的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    寄存器 0Ch 的位 1 应进一步增加输出信号上的去加重。  这有助于解决 TMDS181 之后的通道损耗、但 过多的去加重也会导致合规性测试失败。  如果 HDMI 输出连接到 可访问的 HDMI 端口、我建议在继续之前验证您的设计是否符合此设置。

    去加重的目的是抵消发送器之后的通道损耗。 如果需要该位、则建议在 TMDS181 输出和 HDMI 转 SDI 桥之间建立有损耗连接、指明电桥无法通过均衡恢复自身。 它们之间可能有较长的电缆或 PCB 布线?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    我们不会对此产品进行任何 HDMI 合规性测试。 输出通过连接的电路部分进入 HDMI 转 SDI 桥。 PCB 上从 181 到电桥的布线总长度介于 15.6mm 和 17.2mm 之间。 具体来说、电容器之前的长度范围为 4.2mm 至 4.8mm、电容器之后的长度范围为 11.9mm 至 12.5mm。 电桥制造商建议使用内嵌式电容和上拉电阻。 这些值是否可以接受? 我认为连接到 VSADJ 引脚的电阻器也与该引脚有关。 电桥制造商建议使用 7.06 Ω 1%电阻器。 这也可以接受吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    感谢您的反馈。 我很好奇 TMDS181 输出对于 HDMI->SDI 桥接器输入的摆幅是否过大。

    您能否尝试将 Vsadj 的值增加几百欧姆? 这应该会降低相对于 TMDS181 的摆幅、这与增加去加重的效果类似、就像您当前在寄存器 0Ch 中所做的那样

    此致、

    Shane