This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:HEO 和 VEO 值的验收标准

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577345/lmh1219-acceptance-criteria-for-heo-and-veo-values

部件号:LMH1219
主题中讨论的其他器件:LMH1218

尊敬的团队:

您能否在下面帮助我们解决客户的问题。

我目前在 SDI 视频系统中使用 LMH1218 和 LMH1219 器件、这两个器件均通过 FPGA 的 SPI 进行控制。

在系统开发过程中、我实现了一种工具来配置均衡器和电缆驱动器器件、读取眼图张开度监视器 (EOM) 数据以及眼图的可视化表示、并读取水平眼图张开度 (HEO) 和垂直眼图张开度 (VEO) 的值。 下图显示了使用 4kp60 输入视频信号的 LMH1219 的测量结果。 这些测量是在启用均衡的情况下执行的、因此图和值与均衡化 SDI 信号相关。

现在我要开始该工具的验证过程。 我找到这张 TI 幻灯片、其中提供了 HEO 和 VEO 值的验收标准(即 HEO > 45%且 VEO > 150mVp-p)

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Eye-Opening-Monitor-Description.pdf

如上图所示、我设置了这些值​​、根据我对 HEO 参数所做的计算、在这种情况下测试报告将失败。  

使用 LMH1219 和 LMH1218 时、这些 HEO 和 VEO 验收阈值是否可靠? 如果是这样、则应使用计算出的 HEO 和 VEO 值 补偿电流 或应该执行测量 禁用均衡器 来评估接收到的 SDI 输入信号?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo

    LMH12XX 片上眼图张开度监视器 (EOM) 用于分析和诊断在一个单位时间间隔内在相位和电压域中采样的均衡化后的波形、因此这是在均衡之后发生的。

    预期是、只要在 100150mV VEO 电压下眼图张开度至少为 45%至 50%、LMH 器件就会无差错运行。

    谢谢

    David