This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1:DS90UB949A-Q1+DS90UB948-Q1 应用检查

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB949A-Q1, DS90UH948-Q1, DS90UH949A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577791/ds90ub949a-q1-ds90ub949a-q1-ds90ub948-q1-application-check

器件型号:DS90UB949A-Q1
主题中讨论的其他部分:DS90UB948-Q1、 DS90UH948-Q1、DS90UH949A-Q1

尊敬的先生:  

 

  1. 以下是 DS90UB949A-Q1+DS90UB948-Q1 组合、此应用是否支持大于 10M 的距离? 最大距离是多少?
  2.  电缆是否有任何特殊和特定的规格?
  3. DS90UB949A-Q1+DS90UB948-Q1 和 DS90UH949A-Q1+DS90UH948-Q1(带 HDCP) 是否 兼容 P2P?
  4. 当 DS90UB948-Q1 时、连接 LVDS 面板。 切换视频时会出现白屏。 如何在窗格 BL 和 VDD 定时序列控制中进行控制?  DS90UB948-Q1 没有控制 引脚? 是否有任何 PIN 或 GPIO 可以向 MCU 发送警报以通知视频切换?

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    以下是 DS90UB949A-Q1+DS90UB948-Q1 组合、此应用是否支持大于 10M 的距离? 最大距离是多少?   电缆是否有任何特殊和特定的规格?

    最大电缆长度取决于电缆类型和应用的 PCLK。 在 948 数据表中、表 7-6 列出了相对于 PCLK 的典型电缆长度。 FPD-Link III 器件有一个通道规格、其中概述了系统的最大衰减、但这是一份 NDA 文档。

    如果使用 PCLK 较低的低衰减电缆、则电缆长度可大于 10 米、但最终必须满足通道规格。

    DS90UB949A-Q1+DS90UB948-Q1 和 DS90UH949A-Q1+DS90UH948-Q1(带 HDCP) 是否 兼容 P2P?

    是的。 UB 和 UH 器件 P2P 兼容。

    当 DS90UB948-Q1 时、连接 LVDS 面板。 切换视频时会出现白屏。 如何在窗格 BL 和 VDD 定时序列控制中进行控制?  DS90UB948-Q1 没有控制 引脚? 是否有任何 PIN 或 GPIO 可以向 MCU 发送警报以通知视频切换?

    切换视频时白色屏幕的背景是什么? HDMI 端口上的视频是否已热插拔至 949?

    UB948 上有多个 GPIO、可通过 949 上的系统控制器控制或镜像 949 上的 GPIO 状态。 UB948 GPIO 无法单独确定视频源何时停止或切换。 这由系统控制器或 MCU 负责。

    此致、

    插孔