This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:将摄像头连接到 PC 时出现问题

Guru**** 2926920 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573875/tusb1042i-having-trouble-connecting-camera-to-pc

器件型号:TUSB1042I
Thread 中讨论的其他器件:TUSB1042EVM

工具/软件:

大家好、我使用线性转接驱动器/多路复用器向 PC 发送 USB3.1 摄像头信号。 我的两端都有 USB-C。 PC 位于 SSRX/TX 侧、我们知道我们只能在 PC 侧检测一个方向上的方向。 我们可以使用另一个 MUX 或其他部件解决该问题、但现在我们只是尝试获取摄像头馈送。 我们可以让相机枚举和短暂显示,但它要么立即下降或几帧后。 摄像头侧的输入还会通过外部电路板(同一部分 TUSB1042)上的多路复用器。 我在两侧的 TX 布线上都有 100nF 电容器。 我是否需要更改电容值? 我负责控制外部电路板、并可以在需要时更改这些电容值。 我还犯了布局错误、SSRX/TX 侧的电容器远离芯片并靠近外露的连接器。 我可以修改它、看看它是否改善了信号。

外部电路板:USB3.1 摄像头--> USB3 连接器--> TUSB1042 -> USB-C 连接器

有问题的电路板:USB-C 连接器--> TUSB1042 --> USB-C --> PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否能够分享系统的方框图/原理图?

    这里是否使用了 CC 控制器?

    我们知道我们只能在 PC 端检测单向方向。 我们可以使用另一个 MUX 或其他部件解决该问题、但现在我们只是尝试获取摄像机源。

    TUSB1042 是一款有源多路复用器、因此这里我们应该能够在两个方向上工作、而无需另一个多路复用器。

    我们可以让相机枚举和短暂显示,但它要么立即下降或几帧后。 [/报价]

    这看起来是一个 EQ 问题。 链路可能通过看到适当的终端完成了枚举、但信号本身质量较差、因此链路断开。 当前使用的 EQ 值是多少?

    两侧的 TX 布线上都有 100nF 电容器。 我是否需要更改电容值?

    电路板是否使用插座或插头连接到 PC?

    如果您能为电路板提供设计文件、我将通过完成原理图和布局审查来帮助您确保我们的器件正确实现。 如果可能、您能够使用 TUSB1042EVM 进行测试吗?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处是否使用了 CC 控制器?

    我们将 CC 引脚连接到比较器、并使用电路板上的微控制器(标有“SWITCH_SELECT"的“的示意的示意图中没有显示)来切换 FLIP 引脚。

    当前使用的 EQ 值是什么?

    我们已经尝试了 EQ 的全系列电阻器设置。

    [引述 userid=“574220" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573875/tusb1042i-having-trouble-connecting-camera-to-pc/6061400

    电路板是否使用插座或插头连接到 PC?

    [/报价]

    我们将两侧使用插座。

    原理图。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../3582.USB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢原理图。  

    我将在 1 天内完成全面审查、但从查看原理图来看、我有一些意见。

    TUSB1042 是一款有源多路复用器、因此我们应该能够在没有另一个多路复用器的情况下实现两个方向的工作。

    由于这是一个插座到插座系统、您需要使用另一个实际使用的多路复用器。 您的初始陈述正确

    我们将 CC 引脚连接到比较器、并使用电路板上的微控制器(原理图中未标记为“Switch_select")“)来切换 FLIP 引脚。

    这看起来应该是有效的,我们确实看到枚举开始,所以很可能这是好的。

    此设计看起来与 TUSB1042-EVM 的应用类似。 您能在此处使用我们的 EVM 进行测试吗?

    我们已经尝试了 EQ 的全系列电阻器设置。

    您是否能够在 EQ 设置 0、8 和 15 时发送输出波形的眼图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 是的、我们内部提供了 TUSB1042-EVM。  

    没有足够快的眼图示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、

    您可以尝试使用 EVM 来查看是否获得相同的结果吗?

    您可以访问的范围 BW 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    摄像头端的 USB Type-C 连接器上是否有 CC 控制器? 此处 Vbus 是如何供电的?

    您能分享该板的完整原理图吗? 例如要调试的系统的完整视图。 此处的交流耦合和布线看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    摄像头端的 USB Type-C 连接器上是否有 CC 控制器? [/报价]

    在连接到摄像头的 J3 的另一侧、中间有一个电路板、PD 控制器仅用于 CC 方向。 我们使用 STUSB4500、没有 CC 上拉或下拉电阻、它由控制器处理。

    此处如何提供 Vbus?

    VBUS(TP3 处)由稳压器供电、该稳压器由电路板上的微控制器通过 FET 导通和关断。

    抱歉、目前我无法分享完整的原理图。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处如何提供 Vbus

    我们知道 J3 处的 VBUS 是有效的、因为我们能够发送 15V 电压为另一侧的系统供电、另一侧包含一个用于摄像头的 5V 降压稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megan:

    我的理解是否正确、即连接到摄像头的 USB Type-C 链路只有一个 CC 控制器?

    摄像头是否会使用任何形式的 DP 交替模式?

    还是通过 USB 信令传输所有视频数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享端到端系统与关键组件的方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、摄像头链路上只有一个 CC 控制器。 该端口用于所有 USB 信令。 接下来讨论方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已经尝试了 EQ 的全系列电阻器设置。

    TUSB1042 中有 2 组 EQ。 可以使用 SSEQ0/1(上行)和 EQ0/1(下行)。 在测试时、您能分享一下当前的值吗?

    您能说明 CC 连接在这里是什么样的吗? 这些引脚上是否有 PUP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能说明 CC 连接在这里是什么样子吗? 这些引脚上是否有 PUP?

    DFP_CC2 和 CC1 都具有 10K 上拉电阻。

    目前在测试期间、EQ 设置通过以下方式进行设置:

    SSEQ0、SSEQ1、EQ_0、EQ_1 通过零欧姆电阻器连接到 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megan:

    这种均衡级别很可能与系统所需的水平相差太大。 这可能是摄像头进行枚举的原因、但 USB 数据链路失败。

    我知道您之前测试了一些不同的 EQ 配置、您是否有关于哪些配置的任何信息?

    您是否能够使用 TUSB1042EVM 进行测试? EVM 在 GPIO 控制引脚上有跳线、这意味着我们可以循环遍历 EQ 设置、而无需焊接电阻器。 使用 EVM 进行测试可以粗略估算系统中所需的 EQ、我们可以进行相应调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道您之前测试了一些不同的 EQ 配置、您是否有关于哪些配置的任何信息?

    我已经测试了  SSEQ0、SSEQ1、EQ_0、EQ_1 均通过 20k 电阻器连接到 GND。 我尚未测试有备注的任何其他设置。 焊接电阻器对我来说很好、评估板需要一条我们没有的不常见电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此我们测试的唯一 EQ 设置如下。 这是正确的吗?

    在调优 EQ 时、我建议使用系统损耗来尝试估算所需的补偿。  

    示例)

    前置通道损耗将通过 SSEQ0/1 进行补偿、后置通道部分将通过 EQ0/1 进行补偿。 我们需要根据各自的损耗独立调整这些损耗。

    您是否能够估计前置通道和后置通道位置?  

    对于 5Gbps 的 PCB 布线、损耗约为每英寸 0.5dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、因此我们测试的唯一 EQ 设置如下所示。 这是正确的吗?

    是的。 固件工程师正在使用新电缆测试电路板、并获得更好的摄像头馈送结果

    [引述 userid=“574220" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573875/tusb1042i-having-trouble-connecting-camera-to-pc/6071340

    您是否能够估计前置通道和后置通道位置?  

    对于 5Gbps 的 PCB 布线、损耗约为每英寸 0.5dB。

    [/报价]

    这是否仅在电路板上? 这些数字仅适用于 PCB。

    前置沟道~1.1dB

    后置通道~.58dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是正确的。 固件工程师使用新电缆测试电路板、并获得更好的摄像头馈送结果

    问题在于信号质量、而不是布线。 我们应该能够调整这个系统。

    这是否仅在主板上? 这些数字仅适用于 PCB。

    是的、此近似值仅针对电路板。  

    使用多长时间? 我们是否对电缆损耗进行了估算?

    我会根据所提供的损耗尝试以下设置。 我假设每根电缆的损耗为 3dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。