This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:尝试铜缆转光纤介质转换器模式时不可使用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573191/dp83869hm-non-op-when-attempting-copper-to-fiber-media-converter-mode

器件型号:DP83869HM


工具/软件:

TI 团队大家好! 简而言之、我们尝试 在简单铜缆转光纤(SFP 模块)介质转换器模式下运行 DP83869HM。 我添加了下面的硬件搭接配置。

行为说明:

我们可以在连接的铜缆设备(链路指示灯)上看到以太网链路处于活动状态、但网络通信不工作(本地 IP ping 除外)

连接电源时:LED 1 显示稳定(有一些非常短暂的闪烁)几秒钟、LED 2 亮起大约一秒钟、然后所有指示灯都熄灭。 LED 2 随后间歇性亮起。 LED 0 从不亮。  

如果光纤链路邻居在通电期间断开连接、则 LED 1 不会亮起(预期行为)。  

所有 LED 都被下拉、如以下原理图所示:  

其他搭接:

任何见解都是感激的! 如果对您有所帮助、我们很乐意私下分享完整的原理图!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否验证  是否将 1000Base-T 转 1000Base-X 或 100Base-TX 转 100Base-FX 进行了重新配置、如下所示?

    此外、在 1000Base-X 和 100Base-FX 模式下、JTAG_TDI/SD 引脚充当信号检测。 SD 是低电平有效引脚。  它是否连接到光收发器的信号检测?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,抱歉耽误你的时间,感谢你的答复。  

    目前、我在第一条消息中发送的原理图是板上的内容:DNP 未放置、RX_D2 被上拉、为我们提供了 100 个掩码 (1000T 至 1000X)。

    JTAG_TDI 连接到 SFP 连接器上的引脚 8:SFP_LOS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在 JTAG_TDI 上进行探测? 您看到它被驱动为高电平还是低电平? 由于 JTAG_TDI/SD 是低电平有效信号、此信号被驱动为低电平非常重要。  

    此外、JTAG_TDO 也默认为低电平吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、为了简化这个操作、我只是将这个引脚直接接地。 不幸的是、行为是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我刚刚向您发送了一个友情申请、您能用私人 e2e 消息分享您的原理图吗?  

    由于即使连接了铜缆、LED0 也未亮起、我们需要先查看铜缆连接。

    谢谢

    David