This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXE8124-Q1:IBIS 模型

Guru**** 2835845 points

Other Parts Discussed in Thread: TXE8124-Q1, TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569117/txe8124-q1-ibis-model

器件型号:TXE8124-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA6408A

工具/软件:

您好、  

是否可以获取 TXE8124-Q1 的 IBIS 模型? 如果没有可用的型号、您可以推荐类似器件吗?

谢谢。此致、

哈密瓜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cantalopupe、

    没有适用于该器件的 IBIS 模型。  

    IO 结构最接近的模型是我们的 I2C IO 扩展器:TCA6408A。  

    https://www.ti.com/lit/zip/scpm014

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、感谢您提供的信息。 IO 结构是相似的还是相同的?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cantalopupe、

    它与此类似、但不完全匹配。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cantalopupe、  

    是否有必要生成 IBIS 模型来帮助您在系统应用中进行设计?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:  

    它肯定会对我们的设计有所帮助、所以我要说是的。

    谢谢您、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cantalopupe、

    让我与内部团队核实一下、了解如何获得 IBIS 模型。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈密瓜、

    是否有特定的时间需要模型?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    是否可以在 1-2 周内获得?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cantalopupe、

    让我与内部团队核实一下。 我认为两周将是最好的。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cantalopupe、  

    设计团队正在处理该申请。  

     ~给出了宜必思 10 月底的大致时间表。 由于假期、2 周时间略有延迟。 这种情况可以吗?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    太好了、谢谢您、  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cantalopupe、

    模型完成后我会回复。  

    此致、

    Tyler