This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:电力线电感器

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576637/thvd8000-power-line-inductor

器件型号:THVD8000


工具/软件:

您好、

I´m 5~10 THVD8000 连接 12VDC 至 24VDC 的 Ω 节点、并使用 2 根线同时传输数据和电力。

每个节点使用滤波 (2xC、2XL、整流器和 LDO) 来获得 5VDC、最大 0.2Amax 并在 19200bds 时进行通信。

现在、我将使用 2 个独立的电感器、如 SRR1208-121YL    、但出于空间考虑、我想使用单个封装的双(未)放电电感器、例如 SRF0905A-102Y、 SRF1006-121Y (用于滤波器线路)或 MSD7342-683MLC(用于 SEPIC 原理图)或其他类型。

这种类型的双电感器可以工作吗?

您可以为我的解决方案建议哪些 C 值和 L 值?

请帮助我澄清或欢迎任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Didier:

    您尝试支持的最大距离是多少?

    您是否有系统的方框图、以便更好地了解它的外观? (我认为您遵循了数据表中的建议,但想确保我对您的书面描述的理解不错)  。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    是的、我遵循数据表中的建议、所有 I 5~10 ² C 节点(1 个具有电源的主节点、以及所有其他具有整流器和 LDO 的节点)的最大距离为 5m。

    Didier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Didier:

    5m 相当短、因此我们可以尝试将载波频率上限提高到 5MHz。

    使用数据表中的公式 5 计算电容器值:

    Cseries = 6.37nF//假设 5MHz 和 5 欧姆(我选择了一个我认为很小的任意值,如果需要,可以选择较低的值,但我不会超过 10)。 因此、只需选择一个大于 7nF 的值、就没有问题。

    对于电感器公式 3:

    对于 10 个节点、如果目标阻抗为 375(这来自 RS485 标准、因为该器件使用 RS485 PHY 构建,所以允许的最小阻抗)、则 Z 需要为 3750 欧姆(3750 与 10x 并联、可得到 375 的等效阻抗)

    LN = 119uH // Ln =(10 个节点 x 375)/(2 个像素 5MHz)

    因此、您的电感器的大小应大于 120uH。  

    以上假设您在两侧以 120 欧姆电阻端接总线。 如果您不打算这样做、那么您可以将 Ln 方程中的 375 欧姆数减少到 60 欧姆。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的快速响应、我将尝试这个新值。

    对于我的主要问题“我想在 单个封装中使用双(未)耦合电感器 、如 SRF0905A-102Y、 SRF1006-121Y(通常用于滤波器线路方案)或 MSD7342-6883MLC(在 SEPIC 原理图中使用) 、您认为这样做有什么作用? 如果您不知道、可以在单个封装中使用两个电感器、这些电感器可以用于我的解决方案吗?

    Didier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Didier:

    我不是太多电感器专家、因此在这一点上没有太多指导。

    我对电感器的理解是、它们的大小应适合您预期的峰值电流负载、并且 由于实际电感可能会发生变化、因此留出一些容差空间。 (例如,MSD7342 具有绘制电感随电流变化的特性)。

    我的最后一条建议是 使用差模扼流圈配置、而不是共模配置。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bobby , 感谢你的一切。