This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:TVS3301 保护二极管、持续功耗和最大电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577599/tvs3301-tvs3301-protection-diode-continuous-power-dissipation-and-maximum-voltage

器件型号:TVS3301


您好、  

TVS3301 保护二极管是否能够持续处理施加到其上的 500 伏电压? 我认为不是、但我在数据表中查找信息时遇到问题来证明这一点是合理的。 如有任何帮助、我们将不胜感激。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案很简单:不可以  我们设计和测试我们的 TVS 二极管不仅包括瞬态电压、还包括直流电压。我认为我们的二极管可以耐受很长时间、因为这不是设计方法。

    Bryan