This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD351:器件使用

Guru**** 2923350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, ESD204, ESDS314, ESD351, ESD321, ESDS452, ESDS302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576519/esd351-part-usage

器件型号:ESD351
主题中讨论的其他器件: ESD321ESDS452、TPD2E007 、ESD204、ESDS314、 ESDS302

工具/软件:

您好团队:  

计划对精细接口(Renesas 通信通道)引脚和 VCC 引脚提供 ESD 保护。 最大信号电平电压为 3.3V+0.3V。 请建议我是否可以将 ESD351 器件用于信号和电源引脚。 此应用程序的任何替代建议。 我们的要求是提供高达 30kV 的保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD351 是一个不错的选择。 如果存在问题、ESD321 是电容较低的另一种选择。 这两种器件的最大 VRWM 均为 3.6V、因此只要 VCC 低于此值、您就可以在 VCC 引脚上使用。 VCC 必须低于 ESD 二极管 VRWM。 如果是、ESD351 应起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们遇到了另一款器件 ESDS452。 能否请您确认哪一个会是更好的选择。 同时确认两个零件的生命周期/活动状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、ESDS452 具有更高的 VRWM、这意味着它将在 5.5V 左右导通、因此低于该值的电压不会导通二极管。 此外、8V 时的钳位电压较高、而 ESD351 钳位电压为 6.5V。 请确保电压的引脚绝对最大电压额定值低于钳位电压、如果不是下游、将损坏。 好的一面是双向的、因此如果您需要同时具有正负电压摆幅的接口、则 应使用 ESDS452 等双向二极管。 它也是一个双通道、因此这可能有助于节省一些布板空间。

    希望这是合理的、如果不是、请跟进更多问题、我很乐意回答这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队、

     感谢您的反馈。

     请确认 ESD351 和 ESDS452 二极管的正在供货和 EOL 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两款器件均已激活、已上市并可供购买。 这两个二极管都没有 EOL 计划。  

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、  

    ESD351 和 ESDs452 也可用于 UART 线路、请确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 UART 线路中使用该器件时应该不会出现任何问题。 为了提供更准确的响应、请告诉我 RX 和 TX 引脚的电压绝对最大额定值是多少。 另外还要确认、信号电平电压仍然是 3.3V+0.3V 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是信号电平为 3.3V + 0.3V。 引脚的绝对最大额定值为 5.5V

    请确认以下哪条最适合 UART 线路  TPD2E007、 ESD351 、ESDDS452 或 ESD204(4 通道)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望钳位电压低于或等于引脚的绝对隔离等级。 您发送的这些器件都没有低于 5.5V 的钳位电压。 话虽如此、我们确实有 2 个选项、可满足所需的钳位电压。 ESDS302 是一种单向 2 通道、钳位电压为 5.5V。 另一个选项是 ESDS314 钳位电压为 5.5V 的单向 4 通道。 IEC 61000-4-2 接触放电为 30kV、这样它们也满足您的要求。 是的、您可以将其用于 UART 线路。 这两个产品均已激活、可供购买、无 EOL 计划。 ESDS302 的电容低于 ESDS314、但这对于 UART 线路来说无关紧要。 如果您对 4 条线路使用 ESD 保护、我会使用 ESDS314。  

    如果您还有其他问题、请跟进。

    Bryan