This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:DS90UB933-Q1 连接问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB962-Q1, DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579855/ds90ub933-q1-ds90ub933-q1-connection-issue

器件型号:DS90UB933-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB962-Q1、

尊敬的工程师:

DS90UB933-Q1 用于 360 度全景摄像头、与客户端的 DS90UB962-Q1 解串器配对。 但是、在实际车辆中、会出现黑屏现象、即所有四个摄像头都将黑屏且不显示。

image.png
从驱动程序日志可以看出、DS90UB962-Q1 的四个摄像头的链路和锁定状态正常、且读取和写入寄存器中没有 i2c 错误异常。 但是、上层打开时未收到视频流、导致反转时出现黑屏。
我是否可以询问您的客户遇到类似的情况、在哪些情况下 DS90UB962-Q1 的链路状态可能是正常的、但视频流会异常(考虑到 DS90UB962-Q1 没有输出或异常输出的情况)?
在初始化期间、软件仅配置了 DS90UB962-Q1、摄像头端没有配置串行端口 DS90UB933-Q1 的寄存器

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    发生此问题时、您是否具有 UB962 的寄存器映射? 请为每个单独的 RX 端口提供 UB962 的寄存器转储、因为一旦收到此类错误、我们就能够改善引脚点潜在错误。 由于 UB962 与 UB933 配对、请确保针对预期的 CSI-2 数据类型对 0x70 或 0x71 进行编程。  

    第二、这问题的再次发生率是多少? 如果在 UB962 上使用同步转发功能、当传感器启动出现错误时、我们预计会得到类似的结果。 在同步转发中、UB962 将等待接收所有 RX 端口数据、然后再输出输出、这可能会导致如下所示的类似行为。  

    此致、

    Zoe