This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811SEVM:将 DP83TC811 替换为 DP83TC812SRHAT

Guru**** 2896150 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579910/dp83tc811sevm-replace-dp83tc811-with-dp83tc812srhat

器件型号:DP83TC811SEVM
主题: DP83TC811 中讨论的其他器件

大家好、我计划在 DP83TC811SEVM 上将 DP83TC811 替换为 DP83TC812SRHAT。 您能指导我如何在 EVM Bard 以及 EVM 硬件的其他部分上配置自举吗? 如果您也可以提供 硬件翻转文档 那将会非常有帮助。

-谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    此硬件翻转信息可在 应用手册 SNLA340 中找到。 有关 DP83TC811SEVM 的自举信息、请参阅该电路板用户指南的第 3.3.1 节。

    此致、

    GREG