This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812EVM-MC:用作 100Base-T1 转 100Base-TX 介质转换器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579997/dp83tc812evm-mc-use-as-a-100base-t1-to-100base-tx-media-converter

器件型号:DP83TC812EVM-MC


您好:

我计划使用上述评估板测试 DP83TC814SRHARQ1 PHY。 该评估板是否可以作为 100Base-T1 转 100Base-TX 介质转换器开箱即用、或者是否有任何额外的固件需要写入板载微控制器?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    该 EVM 可使用 DP83TC814 用作介质转换器、无需进行额外更改。

    此致、

    Undrea.