This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:SN74LV4052A 是否适合在连接到 ADS1118 之前切换多通道热电偶?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580045/sn74lv4052a-is-sn74lv4052a-suitable-for-switching-multi-channels-of-thermocouples-before-linked-to-ads1118

器件型号:SN74LV4052A
主题:ADS1118 中讨论的其他器件

高科技支持、

   我们正在设计一款用于塑料制造工业机器的多通道热电偶数据收集器。 我们计划使用 2 个 SN74LV4502A 和 1 个 ADS1118 来测量 8 个 热电偶(K 型)、每个 SN74LV4502A 在 4 个通道之间切换、ADS1118 在两个 SN74LV4502 都完成切换通道时处理 2 个通道。 这种设计是否合理、或者我们是否可以从 TI 解决方案中找到任何更好的设计?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    按配置 4052A 可以工作、但我需要有关您的应用的更多详细信息进行确认。

    要通过多路复用器的电源和信号的电压电平是多少? 信号的频率是多少?

    应用中的任何其他关键参数?

    谢谢、

    NIR