This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:使用 PCA9306 进行多控制器 I2C 开关以及电平转换

Guru**** 2847440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579595/pca9306-using-pca9306-for-multi-controller-i2c-switching-as-well-as-level-conversion

部件号:PCA9306


我们要求从两个不同的控制器(一次一个)寻址 EEPROM。 一个控制器的工作电压为 3.3V。 另一个控制器和 EEPROM 的工作电压为 2.5V。

连接的电路是否是配置 PCA9306 以提供电平转换并在两个控制器之间切换的正确方法?

谢谢

Richard

PCA9306 Multi-controller2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    请允许我明天早上回到您身边。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    该实现看起来可以正常工作。  

    当 EC-EC-PHY 信号为高电平= 3.3V 时、将向 U2 提供 VCC2 信号。  

    由于 3.3V > FET 的 VTH、Q2 会导通。 FET 在 U4 的 EN 上拉至低电平、从而禁用器件。  

    当 EC-EC-U2 = 0V 时、PHY = LOW 的 EN 引脚将为 0V、并将器件设置为高阻态。  

    Q2 FET 栅极上的低电平将关断该器件、然后启用 U4、因为该器件的 EN 引脚上没有到 GND 的漏电路径。  

    此实现看起来像一个 GPIO、可用于以相反的方式切换两个 PCA9306。 一次只能打开一个 PCA9306。  

    此致、

    Tyler