This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:USB3.0 到 PCIe 产品建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579664/tusb9261-usb3-0-to-pcie-product-recommendation

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件:TUSB7340

您好的团队、

 

我看到我们有 USB3.0 到 SATA 桥接控制器、我们有 USB3.0 到 PCIe 驱动器吗? 或者我们是否有计划这样做?

 

Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们使用了 TUSB7340、这是一款与 PCIe 连接的 USB 主机控制器、除此之外、我们没有任何 USB 转 PCIe 桥接器。