This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1439:内部端接电阻器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579481/thvd1439-internal-termination-resistor

器件型号:THVD1439


您好的团队、

我正在寻找一款类似于 THVD1439 的器件、它支持半双工通信并包含浪涌保护功能。 根据这些要求、是否有一个 TI 器件也有一个内部端接电阻器、这样就不需要外部端接?

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    我们确实有 THVD1454 、它包含一个集成的、可切换端接电阻器、但不包含 IEC 61000-4-5 浪涌保护。 但是、它确实具有 IEC 61000-4-2 (ESD) 和 4-4 (EFT)。 您可以将该收发器与外部保护二极管 (如 ESDS552)一起用于 浪涌。

    如果您需要任何其他建议、请告知我们、

    Ethan