This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:无法通信

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576465/pca9306-unable-to-communicate

部件号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

工具/软件:

尊敬的团队:

该设计采用 2 个 PCA9306 来为 2 个器件供电。 它们是 U102、U108443、

U102 无法通信。

此设计是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    PCA9306 不是缓冲器。 它是一款无源电平转换器。  

    您是否有 U102 和 U108443 的原理图?  

    示波器捕获还有助于确定什么是故障模式。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    下面显示的连接方法是否可行?

    将 PCA9306 用于与 3.3V 输入信号进行电平转换时、是否意味着没有缓冲器功能?

    请推荐同时提供电平转换和缓冲器功能的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    PCA9306 不是真正的缓冲器且采用转接驱动电路。 它是一款无源电平转换器。  

    TCA9617B 等缓冲器可以在 VCCA = VCCB = 3.3V 时在此处工作  

    但是、PCIe SW、i2c 扩展器和 BMC 的 VIL 是什么?  

    我们能否确认 BMC VIL = 0.30 x VCC = 0.3 x 3.3 = 0.99V?  

    如果 PCA9306 使用的电压范围为 3.3V 至 3.3V、为什么需要电平转换?  

    是否有示波器捕获来捕获故障模式?  

    此致、

    Tyler