This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:在 SMBus 从模式下复位器件的最短 EN_SMB=0 时间

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579638/ds250df410-minimum-en_smb-0-time-to-reset-the-device-at-smbus-slave-mode

部件号:DS250DF410


您好:

当 SMBus 从模式 (EN_SMB=1) 时、要复位以使器件保持复位状态、READ_EN_N 至少必须保持低电平多长时间?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    遗憾的是、此器件尚未对此进行表征、但通常情况下、这些器件上引脚状态变化的响应速度非常快、大约为 1us 至 10us。  例如、请参阅、 相似器件上交叉点控制的响应时间为~1us

    我认为我们可以自信地向客户推荐 1ms。  这将提供较大的裕度。

    谢谢、

    Drew