This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:TCAN2451-Q1:通过 CAN 唤醒

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN2451-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579134/tcan2451-q1-tcan2451-q1-wake-up-by-can

器件型号:TCAN2451-Q1


TI 团队大家好:

 请为您提供器件型号 TCAN2451-Q1 的支持。

在正确配置为由 CAN (WUP) 和本地唤醒输入 (LWU) 唤醒器件并将器件设置为睡眠模式后、唤醒用例仅聚焦于 CAN。

为了确定数据表中描述的 CAN 唤醒源行为、  

1- SBC 仅由 CAN 唤醒模式 (WUP) 唤醒
  ¿您能否评论并确认?

2¿是否支持将 SBC 配置为由任何 CAN 总线活动唤醒?

3¿是否支持将 SBC 配置为由任何有效的 CAN 消息唤醒?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 我会仔细研究一下、明天再回来。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果您将器件配置为由 CAN 总线 (BWRR) 上的 WUP 和 LWU 唤醒、则 CAN WUP 并不是唤醒器件的唯一方法。 您可以通过 WAKEx 引脚进行静态唤醒或循环检测唤醒来唤醒器件、具体取决于其配置方式(请参阅第 8.3.12.2 节)。 当接收到 WUP 或 LWU 时、CRXD 将被锁存为低电平或开始脉冲、以使其所连接的控制器知道需要通过 SPI 写入将其唤醒。

     

    对于您有关 SBC 被任何 CAN 总线活动或任何有效 CAN 消息唤醒的问题、WUP 定义为:一个滤波显性位、后跟一个滤波隐性位、然后是另一个滤波显性位。 要被视为“已滤波“、这些位中的每个位都需要大于 (max)、即 0.95us(请参阅第 8.3.12.1 节)。 如果我们将位宽度转换为数据速率、这意味着 1.042Mbps 或更低的任何有效 CAN 帧都将包含器件的有效 WUP、因为每个 CAN 帧都以显性位开始、后跟仲裁字段、其中至少会包含 1 个隐性位后跟一个显性位。

    此致、

    马特