This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:USB 通道驱动器强度

Guru**** 2980000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570707/tusb8044-usb-channel-driver-strength

器件型号:TUSB8044


工具/软件:

您好的团队、

TUSB8044 是否可以调整每个 USB 通道的驱动器强度?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

     对于 USB3 TX 摆幅、可通过每个通道的 EEPROM 或 SMBUSz 进行调整。

     对于 USB2、  所有端口的驱动器强度均可通过 R1 电阻器进行调整、而不是每个通道的驱动器强度。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否指出数据表中的详细说明以及实施步骤?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    Brian 今天是 OOO、明天还会再来。 回来后、他将帮助提供有关这些设置的 EEPROM 或 SMBUSz 配置的详细信息。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

       它在 D8-DC 寄存器上,它看起来只是在内部 设计文档上,而不是在数据表上。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    客户现在正在评估此功能。  

    他们不确定这里的描述。 您能否演示一下如何调整驱动强度?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

      驱动器强度可以通过寄存器 D8-DB 使用 EEPROM 或 SMBus 进行更改、如果需要、我们可以提供表。

    好极了

    Brian