This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:与 SN65DP141RLJRG4 不同

Guru**** 2826255 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577678/sn65dp141-different-with-sn65dp141rljrg4

器件型号:SN65DP141


尊敬的先生:

由于 SN65DP141RLJR 即将停产、我是否可以知道 SN65DP141RLJR 和 SN65DP141RLJRG4 之间有何差异?

是否有任何说明这两款器件之间差异的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    G4 表示与“绿色“器件(即无铅和无锡器件)相关的 PN。 但两者的功能是相同的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

     SN65DP141RLJRG4 型号是否会长期提供?

    谢谢

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes

    遗憾的是、所有 DP141(包括 RG4)都将停产

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有点出乎意料、因为 TI 主页仍将 G4 型号列出为“正在供货“、Mouser 将其列为新器件。

    您可以推荐替代 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否将其用作 DisplayPort 转接驱动器? 为了实现相同的功能、您可使用  支持高达 DP1.48.1Gbps 的 TDP142 或  支持高达 DP2.1 20Gbps 的 TDP2004。 这两款器件与 DP141 不引脚对引脚兼容。

    谢谢

    David