This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:I2C 主模式下的 RX_DET 配置

Guru**** 2978400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579602/ds320pr810-rx_det-configuration-in-i2c-master-mode

器件型号:DS320PR810


当 DS320PR810 配置为 MODE = I2C 主器件时、RX_DET/SCL 引脚需要 1K-5K 上拉电阻才能使 I2C 总线运行。

但是、 RX_DET 用于配置接收器检测状态机、看来仅可通过电阻器下拉电阻进行控制、因为在地址映射中没有寄存器来控制该功能?

当还需要 I2C 总线控制时、请确切确认应在 RX_DET 引脚上施加哪些电阻上拉和下拉电阻来控制接收器状态机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 I2C 模式下、RX_DET 由 RX 检测控制寄存器控制、如下所示。

    谢谢

    David