This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:接收 DP83867IR 的挂起

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550106/dp83867ir-receive-hang-up-of-dp83867ir

器件型号:DP83867IR
主题:AM6442 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家、我们的 AM6442 原型在经过一周的持续以太网通信后、会在 DP83867 PHY 中接收到挂起。 重置以太网端口可解决此问题。 有人遇到过这个问题吗?
1.问题详情
-网络环境:在 PC 和 AM6442 之间插入 L2 交换机。
-协议:通过以太网进行 TCP/IP 通信。
-问题发生后的调查:
  >从 PC ping 失败。
  >接收器错误计数器寄存器 (RECR) 值已增加。
  >即使向网络发送以太网广播帧(例如 ARP ),也不会产生接收中断。
  >该问题发生在多个 AM6442 器件上。 共同的特性是它们都使用相同的 L2SW。

AM6442 原型配置
-使用的以太网芯片是 PRU_ICSSG。
-使用的 SDK 是 09_0x。
-使用的以太网驱动程序是上述 SDK 中内置的驱动程序。

3.特别感兴趣的点
-在 PHY 的 RECR 值增加的糟糕网络环境中,DP83867 会因接收到无效数据而挂起吗? 我们假设它只会丢弃数据而不会挂起。
-此外,如果 DP83867 挂起,我们想知道以下内容:以太网驱动程序是否能检测到挂起? 以太网驱动程序应执行哪种最低操作才能恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在网络环境不良的情况下、DP83867 可能会断开链路。 但是、DP83867 在接收到无效数据时不会断开链路。 它会增加 RECR 值。 PHY 不会丢弃数据、而是将错误传递给 MAC。 如果链路断开、驱动程序应该能够检测到链路断开。 如果您对设备进行软重置、则可能会恢复链接。 如果这不起作用、则可能需要硬复位才能备份链路。  

    交换机和 PHY 之间的电缆长度是多少? 此外、您还可以通过访问该寄存器来检查链路质量:



    此致、  
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我与 J 同在一个团队、将继续处理此查询。 我想进一步了解当前的信号链。 RECR 寄存器仅指示 PHY 检测到进入 MDI 的符号错误。PHY 的链路伙伴是什么、是 L2 开关?

    通常、一旦进行自动协商和链路训练、连接就不会降级;这表示在这一周的测试中发生了变化。 PHY 是否重新链接(从而再次重新执行自动协商和链路训练阶段)?

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    PHY 不会丢弃数据、而是将错误传递给 MAC。 如果链路断开、驱动程序应该能够检测到链路断开。 如果您对设备进行软重置、则可能会恢复链接。 如果这不起作用、则可能需要硬复位才能备份链路。  [/报价]

    在我们的测试期间、没有链路断开的迹象。 手动执行 PHY 的软复位命令、挂起已恢复。 通过软复位丢弃链路、然后驱动程序检测到链路断开并初始化 PHY、从而从挂起中恢复。 因此、无需硬复位即可从此挂起中恢复。

    驾驶员如何识别此情况并自动执行软重置?

    如果驱动程序无法检测到这种情况、PHY 挂起对我们来说将是一个致命问题。

    交换机和 PHY 之间的电缆长度是多长?

    我们使用的是 3m 的 CAT-6 电缆。

    您可以通过访问该寄存器来检查链接质量

    我们正在进行复制测试、同时监控链路质量寄存器 A-D 测试开始时、RECR 为 0、链路质量寄存器表示“优秀“(分别为 61、22、90、50)。

    PHY 的链路伙伴是什么、是 L2 交换机?

    是的。 PHY 连接到 L2 开关。 L2 开关是 Buffalo  LSW-LSW-16NSRR GT。

    通常、自动协商和链接训练一旦发生、连接就不会降级;表明在这一周的测试中发生了变化。 PHY 是否重新链接(从而再次重新执行自动协商和链路训练阶段)?

    在测试过程中、我们没有弄断或拔下电缆。

    因此我们没有特意重新链接 PHY。

    此致、  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、

    这种行为的可重现性如何? 目前尚不清楚 ping 如何随着时间的推移而变成不良、因此需要对信号链进行更深入的分析、以便了解问题所在。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    这通常是通过连续运行我们的原型大约一周来重现的。 主管目前不在、因此我们将在下周回复有关复制的详细信息。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、

    这是相当奇怪的,但我会等待与你的负责人. 我们需要了解在信号路径良好与不良之间发生了哪些变化(如果没有链路丢弃/重新训练)。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    我们对延迟的回复深表歉意。
    我们将解释我们进行的其他调查以及我们对结果的假设。

    1.出现问题的环境:
    自初始开机自检以来、重复出现 PHY 挂起问题的环境没有改变。
    但是、由于本报告、AM6442 原型将以一秒的间隔执行附加的通信状态监控命令。 该命令是如下所示的 shell 脚本:

    #!/bin/sh
    同时为 true
    应该做
      D=`/usr/bin/date '+%Y/%m/%d %H:%M:%S'`
      PHYCR=`/usr/bin/mdio-tool-ext.sh r Ethernet1 0x10`
      PHYSTS=`μ s /usr/bin/mdio-tool-ext.sh r Ethernet1 0x11`μ s
      MICr=`/usr/bin/mdio-tool-ext.sh r Ethernet1 0x12`
      RECR=`/usr/bin/mdio-tool-ext.sh r Ethernet1 0x15`
      #链路质量检查
      #优秀< 522   < 0x20A
      #好   522 - 827 0x20A - 0x33B
      #差   > 827   > 0x33B
      Linka=`/usr/bin/mdio-tool-ext.sh r Ethernet1 0x225`
      LINKB=`/usr/bin/mdio-tool-ext.sh r Ethernet1 0x265`
      LINKC=`/usr/bin/mdio-tool-ext.sh r Ethernet1 0x2A5`
      LINKD=`/usr/bin/mdio-tool-ext.sh r Ethernet1 0x2E5`
      echo $d PHYCR $PHYCR PHYSTS $PHYSTS MICR $MICR RECR $RECR LINKA $LINKA $LINKB $LINKB LINKC $LINKC LINKD $LINKD
      /usr/bin/sleep 1.
    已完成

    2、连续运行的结果:
    这一次、即使连续运行的时间比最初预期的时间更长、也不再发生通信挂起。
    相反、Link Down 和 Link up 执行消息被输出到控制台。
    我们通过这些消息确认发生了通信异常、并且链路已自动重新连接。

    3、附件:
    - shell 脚本执行结果: recr_dmesg_summary2.log
    链路重新连接发生了三次。
    我们在链接之前收集了 30 秒的命令输出、在链接 reconnection.e2e.ti.com/.../recr_2B00_dmesg_5F00_summary2.log 之后收集了 15 秒的命令输出

    4.关于结果的问题:

    (1) 我们预计这种现象如下。 这是正确的吗?
    PHY 检测到网络异常并重新连接链路。
    以太网驱动程序还监控 PHY 状态并通知控制台已重新连接链路。

    (2) PHY 如何检测网络异常?
    在链路重新连接之前和之后、接收错误计数器 RECR 略微增加。
    此外、通信质量值​​LINKA/LINKB/LINKC/LINKD 略有变化。

    (3) 这种现象与以前的现象大不相同。 原因可能是什么?
    区别在于定期执行监控命令。
    此操作是否会改变 PHY 的行为?

    提前感谢您。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    感谢您提供的信息。 PHY 似乎确实丢弃了链路、如您的分析所确认、这会导致其在准备就绪后重新建立链路。 这将导致开展新的链路培训。

    PHY 由于数据包错误而按预期丢弃了链路。 了解数据包错误的原因非常重要。 寄存器 0x15 (RECR) 指示 PHY 发生了损坏、因此需要对链路伙伴进行 BER 分析、了解链路伙伴为什么为 A) 向 DUT 发送损坏的数据包、或 B) MDI 介质容易损坏。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    感谢您的答复。

    (3) 这种现象与以前的现象非常不同。 原因可能是什么?
    区别在于定期执行监控命令。
    此操作是否会改变 PHY 的行为?

    我们理解您的解释是正确的。

    但是、我们认识到您没有充分回答问题 (3)、这是我们最想知道的问题。

    请回答问题 (3)。

     

    我们非常关注您最初报告的问题、即 PHY 挂起一旦发生、便无法自动恢复。

    我们希望避免 PHY 即使网络质量较差并且 PHY 从 MDI 介质接收到损坏符号的问题仍然挂起。

    我们想知道定期运行 recr.sh 是否是避免此挂起问题的一种解决方法。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    监控不应影响任何内容、因为这只是一个动态状态指示器。

    关于 J 关于不丢弃链路的初始注释、我们要重新措辞;PHY 不会从单个 RX_ER 丢弃链路、而是在一段时间内累积的 RX_ERS 时丢弃链路;这表示信号链出现显著降级。

    请告知我们环回测试的结果、以帮助进一步调查错误的来源。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤是在暑假,所以我,他的合作者,是代表他发帖。

    您好 Gerome、
    感谢您的答复。

    监控不应影响任何内容、因为这只是一个动态状态指示符。

    您的上述解释与我们所经历的现象不同。

    在不进行监控的情况下、PHY 会在几天的通信后挂起。
    PHY 挂起后、通信不会自动恢复。
    因此、我们手动执行链路断开和链路接通以恢复通信。

    另一方面、在进行监控的情况下、PHY 会自动执行链路断开和链路接通。
    在这种情况下、我们会在监控过程中以 1 秒的间隔从 PC 连续 ping 我们的原型、并且 ping 不会连续两次失败。
    要解决挂起问题、我们需要使用以太网驱动程序或类似驱动程序来检测 PHY 挂起问题。
    请告诉我们如何检测 PHY 挂起情况。

    PHY 不会从单个 RX_ER 断开链路、而是在一段时间内累积 RX_ERS;

    我们无法实际确认您在我们的原型中描述的行为。
    我们以 1 秒的间隔监测 RX_ERS 的数量、但在短时间内没有观察到 RX_ERS 的数量显著增加。
    在哪段时间内以及 PHY 断开链路之前必须发生多少 RX_ERS?
    我们使用的 SDK 09_0x 为 09.00.00.03、确切地说是这样。

    请告知我们回送测试的结果、以帮助进一步调查错误的来源。

    “环回测试“是指哪种通信测试?
    在我们的复制环境中、我们每隔 1 秒使用 ping 通信。

    此致、

    Ohno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ohno-san、

    感谢您的更新。 从硬件的角度来看、从器件的状态机的角度来看、为链路轮询寄存器 0x1 不会有任何变化。 我不建议将链接轮询与功能关联起来、因为除了前者是状态指示器之外、它们之间没有关联。 通信挂断还有其他原因。

    理想情况下、对于通信、RX_ER 应为 0x0。 然而,在 Ito-san 以前提供的日志中,这是一个很高的价值。 因此、我担心信号链的整体运行状况、建议采用环回测试。

    ping 只是表面水平测试。 我建议与 MAC 核对如何设置 Ethtool、并根据发送的数据日志检查 MDI 是否损坏。 以下调试应用手册可能会有所帮助:

    https://www.ti.com/lit/an/spradj8/spradj8.pdf?ts = 1757024772540 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、  

    感谢您的答复。
    正如您所指出的、我们在定期监控期间遇到了反复出现的 PHY 挂起问题。
    根据您的建议、我们目前正在研究参考文献、并考虑一种自动检测 PHY 挂起并从这些挂起中恢复的策略。
    我们将在下周报告我们的战略、因此我们感谢您提供建议。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、

    目前、在我们获得有关信号链断裂位置的更好信息之前、没有任何建议。 请结合我的环回测试和报告结果建议、继续执行您的策略。 这样可以更好地了解情况。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    很抱歉耽误了回复。
    我们无法重现此问题、目前正在等待问题再次出现、以便尝试您的建议。 这一进程已持续了大约一周。
    在我们收集更多信息的同时、请耐心等待。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    感谢您的查询。 我会等待你的下一个职位。 您已经提到、未监控链路状态与发出清单之间存在关联。 这在上周仍然是这样吗?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    我们很抱歉晚才回复。
    我们目前不确定 PHY 环回测试 BIST 的正确程序、并且测试未成功。
    因此、我们需要您的帮助。
    请根据结果指出我们测试程序中的任何错误。
    我们的 PHY 环回测试程序如下所示。

    1.参考:我们遵循了以下文档中的“7.4.4 环回模式“:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867cs.pdf

    2.实际器件:使用具有四个以太网端口(以太网 1-4)的 AM6442 进行原型设计
    PHY:DP83867ERGZ
    Linux:SDK 09_00_00_03
    端口:Ethernet1。
    我们还测试了 Ethernet2、Ethernet3 和 Ethernet4、但结果是相同的。
    由于它是环回、因此端口的网络连接不应相关。

    3.环回:数字环回。
    我还执行了 PCS 环回和模拟环回、但结果是相同的。

    4.执行的命令和结果:
    请注意、mdio-tool-ext.sh 是如下所示的 shell 脚本。

    1) 接口状态被检查,没有发现异常。
    # ip 地址 show
    1:低: MTU 65536 qdisc noqueue 状态未知组默认 qlen 1000
    链接/回送 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00:00
    INET 127.0.0.1/8 范围主机低
    valid_lft forever preferred_lft forever
    2:以太网 4: MTU 1500 qdisc mq 状态关闭组默认 qlen 1000
    链接/醚 00:00:64:B6:71:A4 Brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    3:以太网 3: MTU 1500 qdisc mq 状态关闭组默认 qlen 1000
    链接/醚 00:00:64:B6:71:A5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    4:na_bb-eth0: MTU 1500 qdisc pfifo_fast 状态下行组默认 qlen 1000
    链接/协议 02:00:00:00:00:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 32:da:56:7d:54:6B
    altname enp3s0
    5:na_bb-eth1: MTU 1500 qdisc pfifo_fast 状态下行组默认 qlen 1000
    链路/以太网 02:00:00:00:00:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 4e:1b:B5:89:e1:ef
    altname enp4s0
    6:tap0: MTU 1500 qdisc noop 状态关闭组默认 qlen 1000
    链路/醚 f2:C4:20:35:45:A3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    7:Ethernet2: MTU 1500 qdisc mq 状态关闭组默认 qlen 1000
    链接/醚 00:00:64:B6:71:A6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    8:以太网 1: MTU 1500 qdisc mq 状态关闭组默认 qlen 1000
    链接/醚 00:00:64:B6:71:A7 Brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff

    2) 环回测试已成功配置。
    ♯/usr/bin/mdio-tool-ext.sh w Ethernet1 0x0016 0xd004

    3) 接收的数据字节数和接收的错误数据字节数都是零。 这很奇怪。
    ♯/usr/bin/mdio-tool-ext.sh r Ethernet1 0x0071
    0x0000
    ♯/usr/bin/mdio-tool-ext.sh r Ethernet1 0x0072
    0x0000

    --mdio-tool-ext.sh 的内容--

    #!/bin/sh

    rw=$1
    interface=$2
    addr=$3
    data=$4

    /usr/bin/mdio-tool w $interface 0x0d 0x1f
    /usr/bin/mdio-tool w $interface 0x0e $addr
    /usr/bin/mdio-tool w $interface 0x0d 0x401f
    /usr/bin/mdio-tool $rw $interface 0x0e $data

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、您所做的环回测试(PCS,数字,模拟)都是面向 MAC 的环回、我们希望隔离 MDI。在这种情况下、需要反向环回。 方法是监测 PHY 上的链路(寄存器 0x1)和错误(寄存器 0x15)、同时查看 MAC1 上接收到的错误。 这将指示 PHY1 和 MAC1 之间的 MDI 或 MII 是否损坏。 这将能够隔离问题的潜在来源、因为目前没有已知的可疑对象。

    MAC1 <->PHY1 <->PHY2(反向环回)

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    不幸的是、您所做的环回测试(PC,数字,模拟)都是面向 MAC 的环回、我们希望隔离 MDI。

    如您所说、这些环回返回到 MAC 端、因此它们会检查 PHY 发送的数据包是否有任何问题。
    因此、我们使用它们来检查 PHY 在出现 PHY 挂起问题后是否可以正常传输。
    这就是我们之前的电子邮件征求您意见的原因。 请回复。

    在这种情况下、需要反向环回。 方法是监测 PHY 上的链路(寄存器 0x1)和错误(寄存器 0x15)、同时查看 MAC1 上接收到的错误。 这将指示 PHY1 和 MAC1 之间的 MDI 或 MII 是否损坏。 这将能够确定问题可能来自何处、因为目前没有已知的可疑问题。

    如您所说、研究 PHY 接收挂起的一个好方法是对 PHY 接收的数据包反向环回。
    最好由 PHY 的链路伙伴监控环回数据包并观察导致挂起的有问题数据包。
    遗憾的是、即使 PHY 循环回从 MDI 接收到的有问题的数据包、也无法观察到、因为 L2SW 没有监控功能。
    由于 L2SW 没有用于 VLAN 配置的控制台、因此无法监控 L2SW 端口发送和接收的数据包。
    如果您有任何好的想法、请告诉我。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    应该有用于 MAC 分析传入流量的基本功能。 如果出现 RX 错误、则 MAC1 在反向环回配置期间检查就足够了。  

    由于没有受控方法来检测链路断开、检查信号链的信号完整性只是其他运行状况检查、我们可以执行这些检查来清除 PHY 中的任何问题。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    感谢您的答复。
    但是、如果没有基于以下文档的具体建议、我将无法继续进行:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867cs.pdf

    应该有 MAC 分析传入流量的基本功能。 如果出现 RX 错误、则 MAC1 在反向环回配置期间检查就足够了。  [/报价]

    我们是否应该在 AM6442 原型上配置反向环回并重现该问题?
    我们如何检查接收错误?

    由于没有受控方法来检测链路丢弃、检查信号链的信号完整性只是其他运行状况检查、我们可以执行这些检查来清除 PHY 中的任何问题。

    提到链路断开、您是指 PHY 挂起吗?
    “检查信号链的信号完整性“究竟是什么意思?

    此致、

    ITO

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    从 PHY 的角度来看、只需配置为反向环回(通过寄存器 0x16)。 其余工作需要在 MAC 上完成。 由于这是 PHY 论坛、因此需要联系 MAC 专家。 如果需要、我可以重新分配。

    关于 PHY 挂起、可能有多种原因。 链路丢弃是 PHY 上的一种特定状态、 可能会导致“PHY 挂起“。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerome、

    感谢您的答复。
    不过、我们觉得我们对这件事的调查又重新开始了。
    我们打算通过您联系 TI 的技术支持人员、而不是亲自与您联系。
    当然,我们假设以太网通信技术人员将在内部合作,为我们提供答案。我们希望咨询日本分公司的支持人员,并决定如何继续。
    因此、现在让我们来结束这个问题。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:  

    请随时更新我们。  

    此致、
    j