This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308A-Q1:可湿性侧面

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1579018/tmux1308a-q1-wettable-flank

器件型号:TMUX1308A-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX1308A

HI - TMUX1308AQBQBRQ1 封装是否具有可湿性侧面? 看起来并不是基于数据表图。

 

谢谢、

Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    TMUX1308AQBQBRQ1 封装具有可湿性侧面。 您可以在非“A"版本“版本数据表中看到它会执行以下操作: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux1308-q1.pdf 

    “A"和“和非“A"版本“版本使用相同的软件包。 我们将努力更新 TMUX1308A 数据表中的封装图、感谢您提请我们注意!

    此致、

    Kalin Burnside