This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161PWPBKEVM:帮助进行 LM5161PWP 仿真、并按照 Webench 建议的方式进行配置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576704/lm5161pwpbkevm-help-with-a-simulation-for-lm5161pwp-that-is-configured-like-the-webench-suggests

器件型号:LM5161PWPBKEVM


工具/软件:

您能否向我展示一个像 Webench 所建议的那样配置的 LM5161PWP 仿真?

输入电压:28V

VOUT:–15VDC

输出电流为 0.5/1 安培。

我们曾通过 PSpice 仿真尝试过使用该电路、但该电路不起作用。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shahar、  

    将此转接给相应的团队成员、请让他们留出一天时间进行审核和回复。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温馨提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shahar、  

    很抱歉延迟、似乎设备分配发生了变化。 我已将其重新路由给相应的工程师。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahar:  

    尝试在 WEBENCH 或 PSpice 上对其进行仿真吗?

    输出是–15V 还是 15V?

    您需要哪种仿真?