This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:TUSB2077A:在没有 USB 主机的情况下启用充电的权变措施

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2044, TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578863/tusb2077a-tusb2077a-workaround-to-enable-charging-without-usb-host

器件型号:TUSB2077A
《Thread 中讨论的其他器件:TPS2044》、

您好、

TUSB2077A 芯片被设计为仅在连接 USB 主机时启用外设充电 (/PWRON 信号控制专用电源开关 — TPS2044)。

我们希望即使没有主机、也要启用电源开关。 是否有可能的解决方法来实现此目的?

谢谢、

保罗·F·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用 EVM 对此进行了测试、即使在自功耗模式下、该器件也需要上行连接才能提供 Vbus。  

    我不建议这样做、但当未检测到上行连接时、可以使用外部 MCU 控制 I/O 引脚来控制开关。 如果检测到上行连接、MCU 会放弃对开关的控制、以消除任何争用问题。