This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:高速或全速

Guru**** 2977730 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578299/tusb4020bi-high-speed-or-full-speed

器件型号:TUSB4020BI
主题:TUSB2036 中讨论的其他器件

您好的团队、

我知道该器件支持高速和全速模式。 假设速度模式可以在两者之间有意切换是否正确? 如果是、如何改变速度?

如果该器件无法进行开关且仅在高速模式下运行、是否有任何可用的 IC 可以在高速模式和全速模式之间切换?

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota:

      USB2 集线器中 有处理高速和全速事务的事务转换器、它没有在高速和全速之间切换、而是 在不同的路径中分离高速和全速。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    非常感谢您的答复。 我还有一个问题。

    无论主机设备类型如何、为了将通信速度强制降级为全速、我考虑在 USB 设备内插入仅全速 USB 集线器 IC。 使用 TUSB2036 等器件、即使主机支持高速通信、是否也可以全速通信?

    此致、

    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota:

      如果 使用全速集线器(如 TUSB2036)、则连接到集线器   的任何设备都将被枚举为全速设备、即使主机支持高速。

    好极了

    Brian