This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410 设计支持

Guru**** 2994060 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559248/tfp410-tfp410-design-support

部件号:TFP410
主题: TFP401 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我计划在我的设计中使用 TFP410 将 RGB888 数据转换为 HDMI、并且 RGB 和其他控制信号的 SoC 工作电压为 1.2V。

是否可以将 RGB888 和其他 1.2V 工作的控制信号直接连接到 TFP410 输入数据引脚?

此致
Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    SoC 的 VOH 和 VOL 是什么? TFP410 支持 1.1V 至 1.8V 可调电压和标准 3.3V CMOS 输入信号电平。  

    有关建议的 VREF 电压运行条件、请参阅下文

    以及输入 VIH 和 VIL 要求

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的快速响应。

    因此、我可以将在 1.2V 电压下工作的 SoC 上的 RGB888 数据信号直接连接到 TFP410、而不会出现任何问题、该信号在满足以下 VIH 和 VIL 条件时也能正常工作。 请更正我的错误。

    VIH 和 VIL 条件:


    此外、除了此 Vref、我是否需要在低摆幅模式(即 1.2V 模式)下进一步检查。

    此致
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    您的理解是正确的。 在低摆幅模式下、只要输入 VIH 和 VIL 符合上面突出显示的 SoC VOH 和 VOL 电平、TFP410 就可以支持 1.2V 信令。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的澄清。

    为在 1.2V 下运行的低摆幅模式需要设置什么 Vref 电压?

    此外、我还将很快在此处更新 SoC VOH 和 VOL 详细信息。

    此致
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    低摆幅模式的 Vref 将介于 0.55V 的最小值和 0.95V 的最大值之间。 但是、您必须设置 Vref 电压以满足 SoC VOH 和 VOL 要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    根据我的设计 Vref 为 0.595V 。 在此处附加了快照。


    以下是我的 SoC 的 VOH 和 VOL 详细信息:

    VOH = 0.9V
    VOL = 0.3

    请您确认是否   考虑到我的 SoC 的 VOH、VOL 值,TFP410 可以在低摆幅模式下支持 1.2V 信令?


    此致
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    TFP401 将支持在给定的 VOH 和 VOL 电平下的 1.2V 信号传输。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    两者之间是否有任何上电序列要求  DVDD 、  PVDD 、  TVDD 差分电压网? 我在数据表中没有看到任何建议。

    此致
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

    DVDD、PVDD 和 TVDD 不需要电源序列、因为它们都共享同一个具有适当去耦功能的电源网、如下所示。

    谢谢

    David