This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD102:SN65HVD102 和 TIOL111D...的设计问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL112, SN65HVD102, TIOL221, BOOSTXL-IOLINKM-8

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577044/sn65hvd102-design-issue-for-sn65hvd102-and-tiol111d

部件号:SN65HVD102
Thread 中讨论的其他器件: TIOL221、TIOL112、 BOOSTXL-IOLINKM-8

尊敬的团队:

请帮助检查问题。

下面是 schedmatics。

image.png

如果 R51 和 LED4 存在、则通信正常。 但是、移除 R51 和 LED4 会导致通信失败。

请允许我对此发表意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您能否分享一些有关这些器件通过和失败情况的更多信息?   

    我假设在您的设置中、这两个器件通过具有 L+、L-和 CQ 的标准 IO-Link 接口电缆直接连接在一起。  是这样吗?

    您能否分享一些示波器图以及在“故障“时两个器件上引脚的引脚电压电平、以便更好地了解您的问题?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    下面是测试结果和测试条件。

    将 R51 和 LED4 连接到正常波形:

    没有 R51 和 LED4 时的链路失败:

      

    请帮助检查链路问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢示波器图。  我想我现在已经明白、如果您在 CQ 线路上使用 SN65HVD102 作为主收发器而没有外部电流阱、会出现这个问题。  

    IO-Link 标准将主站定义为在 CQ 线路上具有大约 10mA 的弱灌电流、以便在主站未向器件收发器传输数据时将线路拉至低电平。

    SN65HVD102 不是主收发器、它没有用于此目的的集成电流阱、因此您需要将外部电流阱连接到 CQ 线路。  R51 和 LED4 有效地为此目的服务、这就是通信成功的原因。

    如果您注意到“如果没有 R51 和 LED4、线路空闲时的电压电平不是 0V、但会更高。  这可能是由于主器件和器件收发器均未激活且 CQ 引脚变为 Hi-Z 时带电电容将线路拉高。  CQ 上需要一个弱电流阱、以确保建立“低“电压。

    TIOL112 和 TIOL221 收发器确实有一个“主模式“可实现这种集成电流吸收器、从而可将这些收发器用于设备或主器件应用。  SN65HVD102 和 TIOL111x 收发器都没有具有集成电流吸收器的主模式、除非在电路中添加了外部电流吸收器、否则仅用于器件应用。

    您可以在中找到一个示例、说明如何通过一对二极管、一个晶体管和一个电阻器实现外部电流阱 TIOL111x(或任何 IO-Link 器件收发器) BOOSTXL-IOLINKM-8 EVM 用户指南 (链接)。   

    此致、

    Jonathan