This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:DS 中的 Vola 规格

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578880/txb0104-q1-vola-spec-in-the-ds

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXB0104

您好团队:  

我(代表客户) 有一个与 TXB0104-Q1 数据表中的 Vola 规格相关的简短问题。  在第 6 页、我们有以下内容:

您能说明一下这是个拼写错误、  

谢谢、  

此致、  

Juri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juri:

    感谢您指出、这是一个拼写错误。 请参阅 TXB0104 非 Q1 数据表作为此规格的参考、该规格应是 0.3V、以代替此 VCCA 角下的 Vola 规格 0.9V。  www.ti.com/.../txb0104.pdf

    此致、

    插孔