This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:可在 USB 1.1 下使用的转接驱动器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TUSB2077A, TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578446/tusb216-redriver-which-can-use-under-usb-1-1

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件:TUSB2077ATUSB2046B、TUSB2036

尊敬的 TI 专家:

我的客户想要使用可在 USB 1.1 通信下使用的转接驱动器 IC。

(因为 MCU 只能支持 USB 1.1)

我检查了多个转接驱动器、但在启动时需要 USB 2.0(高速)。

您能否仅在 USB 1.1 下检查转接驱动器?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我们没有任何支持增强 LS/USB 信令的 FS 转接驱动器。 为了正确补偿 LS/USB 信令、您需要一个 FS 或 HS FS 集线器。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    感谢您的支持。

    那么您是否可以推荐用于 LS/USB 信号的 FS 集线器 IC?\

    (同样,客户的 MCU 无法支持 USB HS 信号、因为它只支持 USB 1.1)

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    对于 LS/TUSB2036、FS 2046B 和 TUSB2077A、 这些器件之间的主要区别在于端口数量、2036 具有 2-3 个端口、TUSB2046B 具有 4 个端口、TUSB2077A 具有 7 个端口。

    谢谢、

    Ryan