This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:帮助检查应用程序

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578196/tusb522p-help-to-check-the-application

器件型号:TUSB522P


尊敬的专家:

您能帮助检查 TUSB552P 是否能够在出现以下插入损耗的情况下正常工作吗? 客户在其系统中使用 TUSB552P EVM。

系统方框图:

image.png

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    我们查看了此 E2E、会尽快答复您。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    根据您的方框图、我担心的问题如下:

    1) 如果 TUSB522p 规格、则 9.6dB 前置通道高于最大 EQ。 这可能不会对有损耗的–6.5dB 电缆产生影响。 建议的设置如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    很抱歉、我无法理解设置。  您能帮我们详细说明一下吗?

    两个 USB 连接器之间有一条电缆。 PCB 布线和电缆的损耗约为–9.6dB 且该损耗是固定的。 音频正常吗? 如果没有、则 TUSB522P 应放置在哪里?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    如果我的方框图不清晰、则表示歉意。 我以绿色突出显示了我的评论:

    TUSB522p 的最大 RX EQ 为 9dB。 该最大 EQ 小于 9.6dB 的前置通道损耗。 TSI 意味着在此系统中、0.6dB 的损耗将不会被考虑在内。 终端器件可能具有也可能没有 EQ 来补偿这一点。  

    最好将 TUSB522p 放置在前置通道损耗接近 9dB、6dB 或 3dB 的点。 这样、TUSB522p 就可以通过其固定的 EQ 适当地补偿损耗。 任何超过 9dB 的损耗都无法由 TUSB522p 进行补偿。  

    0.6dB 的处理量不是很大、因此我们可能仍然能够在此系统实现中通过功能验证。 但是、该系统可能无法通过合规性测试。