This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044AVDDFRQ1 的替代器件、TXD 和 RXD 中不含内部上拉电阻器。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578968/tcan1044a-q1-alternate-part-for-tcan1044avddfrq1-without-internal-pullup-resistor-in-txd-and-rxd

器件型号:TCAN1044A-Q1


TCAN1044AVDDFRQ1 - TXD 和 RXD 有内部上拉电阻器、这会影响我们的一项功能。 建议使用没有内部上拉电阻的合适 CAN 收发器。  备用器件应具有大于 40V 的总线故障保护。  

终端电阻器、那么它将被附加。 备用器件需要将 TCAN1044AVDDFRQ1 的引脚对引脚匹配。

请提供合适的器件、我们是否可以针对我们的应用定制 TCAN1044AVDDFRQ1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    遗憾的是、它们都在 TXD 上有这个 27.5k 至 275k Ω 的上拉电阻。 RXD 在 M Ω 范围内具有较高的阻抗。 此外、截至目前、没有任何替代内置端接的方案。

    请再次确认功能问题、因为该上拉电阻似乎足够弱、因此 MCU 通常具有更强的驱动强度、并根据需要过度驱动。谢谢。

    此致、

    Michael。